Utforska COMFORT-pumparnas reglertyper
Få överblick över reglertyperna för COMFORT-cirkulationspumpar för varmvatten.
I den här videon tittar vi närmare på reglertyperna hos COMFORT-varmvattencirkulationspumparna.
COMFORT-serien består av fyra pumptyper var och en med sin egen uppsättning av reglertyper. Alla COMFORT-modeller är klara för drift eftersom nödvändiga styrenheter och sensorer redan är inbyggda.
Reglertypernas syfte är att minska värme- och elenergiförbrukningen utan att kompromissa med komforten för de boende. Nu ska vi se hur reglertyperna fungerar.
KONTINUERLIG DRIFT DYGNET RUNT.
Den här reglertypen är perfekt för cirkulationssystem för varmvatten som körs kontinuerligt dygnet runt, 7 dagar i veckan, eller om pumpen är ansluten till en extern styrenhet. Pumpen körs kontinuerligt genom strömförsörjning.
I det automatiska temperaturstyrningsläget aktiveras pumpen när vattentemperaturen hamnar under ett visst värde. När vattnet uppnått tillräcklig temperatur stängs pumpen av igen. På så sätt överkonsumerar vattenvärmaren ingen energi medan varmvattnet flödar till kranarna. Läget är automatiskt och kräver inga manuella inställningar.
Temperaturstyrningsläget kan kombineras med timern i COMFORT TDT-varianten. Med timern ställer du in driftperioder på ett enkelt sätt via ett användarvänligt gränssnitt på framsidan. När hemmet är tomt pausas varmvattenrecirkulationssystemet för att förhindra att värmekällan förbrukar energi. Pumpen kan ställas in att aktiveras strax innan den första i hushållet kommer hem så att det finns varmvatten.
Den innovativa reglertypen AUTOADAPT har en extern sensor på framledningsröret för snabb detektering av varmvattenanvändning.
På så sätt lär sig pumpen snabbt användningsmönstret under dagen och skiljer mellan morgnar, kvällar, helger och inaktiva perioder t.ex. när du är bortrest. Med hjälp av dessa insikter körs pumpen vid förutsedda tidpunkter, vilket säkerställer att varmvatten finns tillgängligt endast när det behövs. Om varmvatten inte används under 24 timmar hamnar pumpen automatiskt i semesterläge och återupptar driften vid detektering av varmvattenbehov.
Mer detaljerade förklaringar om reglertyperna finns i dokumentationen som du får åtkomst till genom att skanna QR-koden på pumpens front eller på förpackingen. Det var allt för reglertyperna hos COMFORT-cirkulationspumpar för varmvatten.