Vanliga frågor

Fråga: Vad betyder felkoden E1 på en ALPHA GO‑pump, och hur kan man åtgärda den?

Svar:

E1-felkoden på ALPHA GO-pumpar (ALPHA1 GO och ALPHA2 GO) innebär att pumpen är blockerad . När detta inträffar tänds den röda LED-indikatorn, vilket signalerar ett larm som kräver omedelbar åtgärd. Händelsen loggas i ALPHA2 GO-pumpens händelselogg som kod 51 och visas i Grundfos GO‑appen.

Varför händer detta?

  • Avlagringar eller smuts har samlats inuti pumpen, vilket hindrar rotorn från att rotera.
  • Systemföroreningar eller dålig vattenkvalitet kan leda till blockeringar med tiden.

Så här åtgärdas felet:

Endast en kvalificerad specialist får utföra sådant arbete.

  1. Isolera pumpen genom att stänga ventilerna till och från pumpen.
  2. Demontera pumphuvudet
  3. Ta bort avlagringarna

Viktig: Endast en behörig installatör bör försöka att avblockera pumpen. Om du saknar utbildning ska en behörig installatör kontaktas. Vid tekniska frågor, kontakta Grundfos.

Ytterligare information:

För mer information, se ECADEMY-modulen Varningar och larm för ALPHA GO eller ALPHA2 GO-produktsidan.