Vanliga frågor
Fråga: Vad betyder felkod E4 på en ALPHA GO‑pump och hur kan den åtgärdas?
Svar:
E4-felkoden på ALPHA GO-pumpar (ALPHA1 GO och ALPHA2 GO) indikerar torrkörning . Detta innebär att pumpen har registrerat att den arbetar utan tillräcklig mängd vatten, vilket kan orsaka skador om det inte åtgärdas. När detta händer tänds den röda LED-indikatorn och pumpen stannar automatiskt för att skydda sig själv. Händelseloggen i ALPHA2 GO registrerar detta larm som kod 57 och det visas i Grundfos GO-appen.
- Systemet är inte fyllt med tillräckligt med vätska.
- Luftfickor i systemet förhindrar korrekt vattenflöde.
- Felaktig idrifttagning eller bristande avluftning efter installation.
Så här åtgärdar du felet:
- Fyll systemet med rätt mängd vätska enligt specifikationerna.
- Avlufta pumpen för att avlägsna luft från systemet.
a. För ALPHA2 GO: Använd Grundfos GO-appen för att starta en avluftningscykel (Inställningar → System- och pumpavluftning → Ställ in tiden till 10 minuter → Starta avluftning).
b. ALPHA1 GO har ingen appbaserad avluftning. Avluftning måste göras manuellt under idrifttagning genom att följa stegen i installationsmanualen . - Starta om pumpen och övervaka driften för att säkerställa normalt flöde.
Tips: Kontrollera alltid om det finns läckor eller luft i systemet efter påfyllning av systemet för att förhindra framtida problem med torrkörning.
Viktigt: Ignorera inte detta larm – pumpen återupptar inte driften förrän felet är åtgärdat.
Ytterligare information:
För mer information, se ECADEMY-modulen Varningar och larm för ALPHA GO eller ALPHA2 GO-produktsidan.