Keine kostspieligen Installationsprobleme dank maßgeschneiderter Pumpenlösungen

Die Nutzung von Wasser in Serverräumen wirft besondere Herausforderungen auf, insbesondere wegen etwaiger Bedenken hinsichtlich möglicher Anlagenschäden. Die Auswahl der richtigen Pumpenlösungen ist von entscheidender Bedeutung für einen reibungslosen, sicheren und effizienten Kühlprozess. Pumpen von Grundfos werden aus äußerst hochwertigen Werkstoffen gefertigt, die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auch in anspruchsvollen Umgebungen sicherstellen. Sie wurden unter Berücksichtigung der Materialverträglichkeit insbesondere mit flüssigen Kühlmedien entwickelt, und zwar einschließlich der Wellendichtungen und O-Ringe. 

Die leckagefreie Technologie von Pumpen mit Magnetkupplung und BM-Pumpen von Grundfos erhöht die Betriebssicherheit und die Effizienz. Zudem werden unsere Pumpen auf ihre Medienverträglichkeit geprüft, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Standards entsprechen.

Unsere intelligenten Pumpen mit integrierten Frequenzumrichtern fahren sanft hoch, um Druckschwankungen zu minimieren und Wasserschläge zu vermeiden, die das Rohrsystem beschädigen könnten. Durch die sorgfältige Abstimmung der Pumpen auf die Anforderungen der Anwendung vermeiden wir eine Überdimensionierung, die zu einem unnötig hohen Systemdruck und zu Ineffizienzen im Betrieb führen kann.

Die Kühllast schwankt häufig zwischen den Racks, was einen bedarfsabhängigen Betrieb erfordert. Unsere intelligenten Pumpen ermöglichen eine präzise Anpassung der Pumpendrehzahl und des Durchflusses an die tatsächliche Kühllast und gewährleisten so eine optimale Leistung sowohl unter durchschnittlichen als auch unter Spitzenbetriebsbedingungen. Durch den Einsatz intelligenter Pumpen in Primär- und Sekundärkreisläufen wird das Gleichgewicht des gesamten Kühlsystems optimiert und der Energie- und Wasserverbrauch im Vergleich zu Alternativen mit fester Drehzahl gesenkt.

Für eine verbesserte Anlagensteuerung ermöglichen Direct Sensors von Grundfos die schnelle Erkennung von Temperaturschwankungen. Bei dieser Echtzeitüberwachung sorgen an elektronischen Pumpen eingehende Signale für einen effizienten und effektive Betrieb. Durch die temperaturbasierte Steuerung anstelle einer durchflussbasierten Regelung wird sichergestellt, dass die Kühlung nur dort und nur dann erfolgt, wo sie benötigt wird, was die Betriebseffizienz und die Systemleistung weiter verbessert. Unabhängig davon, ob Durchfluss, Temperatur oder Druck geregelt werden, ermöglichen die Grundfos Direct Sensors 3-in-1 in dieser Hinsicht ein Maximum an Flexibilität.

Mit Grundfos erhalten Sie eine Kombination aus fachkundiger Beratung und fortschrittlicher Technologie, die Sie dabei unterstützt, Ihren Kunden langlebige, effiziente Kühllösungen zu bieten.

Bessere PUE- und WUE-Werte dank temperaturbasierter Kühlung

Die 8 wichtigsten Vorteile unserer modernen Technologie zur Optimierung von Kühllösungen in Rechenzentren 

Mit modernster Technologie kann Grundfos Ihnen und Ihren Kunden helfen, ihr Business zukunftssicher zu machen und gleichzeitig die Komplexität in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Unser technisches Know-how und unser engagierter Support stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Nutzen Sie die 8 Vorteile maßgeschneiderter Kälteversorgung in Rechenzentren. Klicken Sie unten auf die einzelnen Vorteile, um mehr über den Mehrwert für Sie und Ihre Kunden zu erfahren.

Sie suchen nach Optimierungsmöglichkeiten?

Proven today +
Ready for tomorrow

Erfahren Sie, wie Grundfos für industrielle Erstausrüster (OEMs) und Anlagenbauer ein zuverlässiger Partner sein kann.

Wie intelligente Pumpen dazu beitragen, die Kohlenstoffemissionen in Richtung Netto-Null zu reduzieren 

Wir haben ein Whitepaper erstellt, das zeigt, warum unser Nachhaltigkeitsansatz für Unternehmen als Teil ihres Geschäftsmodells attraktiv ist. Erhebliche Energieeinsparungen, höhere Zuverlässigkeit und bessere Systemleistung sind nur einige der genannten Vorteile, die zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen beitragen. Finden Sie heraus, wie auch Sie dies erreichen können.