¿Y si pudieras realizar una puesta en marcha precisa de las bombas de circulación basada en todos los factores críticos de la bomba y del sistema y reducir el número de llamadas?
Cada sistema de calefacción es único, con factores a veces ocultos que hay que tener en cuenta, por lo que lograr la máxima eficiencia del sistema con una puesta en marcha precisa es una tarea complicada. Así que, si tuvieras que elegir entre quedarte con lo de siempre u optar por algo nuevo que optimizara enormemente tu puesta en marcha, garantizando la comodidad del cliente y reduciendo el consumo de energía, ¿te quedarías igual o elegirías ALPHA GO?
Opta por el nuevo Grundfos ALPHA GO
Con la configuración guiada desde el móvil, a través de la aplicación Grundfos GO, y solo dos variantes de bombas circuladoras intuitivas, tu futura puesta en marcha está optimizada. Con la aplicación Grundfos GO para bombas circuladoras, puedes garantizar un rendimiento óptimo del sistema y el máximo confort para tus clientes. La configuración guiada te ayuda a encontrar el modo de control adecuado y el punto de ajuste correcto de cualquier bomba de circulación. En unos sencillos pasos, la configuración guiada te guía a través de la puesta en marcha, teniendo en cuenta todos los factores críticos de la bomba y del sistema, para que obtengas el resultado más preciso. Con ALPHA GO de Grundfos puedes estar seguro de que reducirá las devoluciones de llamadas por un circulador puesto en marcha incorrectamente.
La configuración guiada a través de la aplicación Grundfos GO te permite:
Reducir el consumo de energía.
Garantizar la comodidad.
Reducir las devoluciones de llamadas.
Realizar una puesta en macha precisa de las bombas de circulación basándose en todos los factores críticos de la bomba y del sistema.
Ofrece el equilibrio perfecto entre calefacción y el confort, con funciones inteligentes que se adaptan perfectamente a cualquier configuración.
Asegurarte de que la bomba de circulación no consuma más del 55% de la energía.
El futuro está al alcance de la mano
Las devoluciones de llamada pueden sustituirse por una puesta en marcha más eficaz y basada en datos. El 95% del consumo energético y de la huella de una bomba circuladora está relacionado con su funcionamiento. La configuración guiada de Grundfos para bombas circuladoras te permite reducir el número de llamadas y ahorrar hasta un 55% en el consumo de energía de tus clientes.
¿Por qué quedarse igual cuando puedes optar por Grundfos ALPHA GO y ser el mejor profesional posible?