Cómo realizar la configuración guiada con AUTOADAPT para ALPHA2 GO con la aplicación Grundfos GO en una nueva instalación

Al instalar ALPHA2 GO en una nueva instalación, la aplicación Grundfos GO te guiará a lo largo del proceso para garantizar una puesta en marcha precisa con la configuración guiada. En este vídeo paso a paso puedes ver cómo se hace al seleccionar AUTOADAPT.

Grundfos GO

Con la aplicación Grundfos GO para circuladoras, se te guiará a través del proceso de puesta en marcha, garantizando una puesta en marcha precisa. La configuración guiada te ayuda a encontrar el modo de control correcto y el punto de ajuste correcto de cualquier bomba circuladora. La aplicación te guía a través de la puesta en marcha, teniendo en cuenta todos los factores críticos del sistema y de la bomba. 



Conviértete en un experto con nuestro curso gratuito Ecademy

Nuestros 7 módulos online son fáciles de seguir y te prepararán para utilizar la nueva gama de bombas en tu trabajo diario. Obtén toda la información sobre las revolucionarias funciones de la gama ALPHA GO de Grundfos y la aplicación Grundfos GO.

¡150.000 profesionales no pueden estar equivocados!

Miles de instaladores como tú ya se han registrado en Grundfos para Instaladores. Únete a ellos gratis y obtén acceso ilimitado a herramientas, formación y conocimientos. También serás de los primeros en enterarte de los próximos productos así como de eventos exclusivos.