Cuando instales ALPHA2 GO en una nueva instalación, la aplicación Grundfos GO te guiará a través del proceso para garantizar una puesta en marcha precisa con la configuración guiada. En este vídeo paso a paso puedes ver cómo se hace al seleccionar una configuración calculada. Esto es necesario cuando AUTOADAPT no es la configuración recomendada o una opción para la instalación.

Grundfos GO

Con la aplicación Grundfos GO para circuladoras, se te guiará a través del proceso de puesta en marcha, garantizando una puesta en marcha precisa. La configuración guiada te ayuda a encontrar el modo de control correcto y el punto de ajuste correcto de cualquier bomba circuladora. La aplicación te guía a través de la puesta en marcha, teniendo en cuenta todos los factores críticos del sistema y de la bomba. 



Conviértete en un experto con nuestro curso gratuito Ecademy

Nuestros 7 módulos online son fáciles de seguir y te prepararán para utilizar la nueva gama de bombas en tu trabajo diario. Obtén toda la información sobre las revolucionarias funciones de la gama ALPHA GO de Grundfos y la aplicación Grundfos GO.

¡150.000 profesionales no pueden estar equivocados!

Miles de instaladores como tú ya se han registrado en Grundfos para Instaladores. Únete a ellos gratis y obtén acceso ilimitado a herramientas, formación y conocimientos. También serás de los primeros en enterarte de los próximos productos así como de eventos exclusivos.