L'Odense University Hospital (OUH) ha ridotto il consumo annuo di acqua di 10.000 m³ attraverso un impianto di trattamento dell'acqua situato in posizione centrale che è stato ottimizzato per il consumo di acqua, sale ed energia.
Argomento: Risparmio idrico ed energetico
Sede: Odense, Danimarca
Settore: Ospedali, assistenza sanitaria
Dati tecnici:
- Portata: 50 m³/h di acqua addolcita
- Portata: 3 x 7 m³/h acqua demineralizzata
La situazione
Migliaia di pazienti vengono curati ogni giorno presso l'Odense University Hospital (OUH) in Danimarca. L'ambizione di OUH ' è garantire che ogni paziente riceva un trattamento altamente qualificato e che si senta ben trattato in termini di assistenza e assistenza. Per soddisfare questa ambizione, l'accesso all'acqua della giusta qualità e nel posto giusto è un fattore importante.
Quando OUH doveva avere un nuovo impianto di trattamento dell'acqua, l'ospedale desiderava una soluzione solida incentrata sulla sicurezza operativa e sull'economia. Per soddisfare questi requisiti, Grundfos ha avuto bisogno di utilizzare tecnologie nuove ed efficienti dal punto di vista energetico per ridurre al minimo il consumo di acqua ed energia.
La soluzione
Impianto di addolcimento a risparmio di acqua e sale
OUH ha scelto un impianto di addolcimento del tipo STFA composto da due serbatoi con mezzi a scambio ionico. L'impianto di addolcimento ha una capacità di trattamento totale di 50 m³/h ed è progettato con una sezione di distribuzione che garantisce un flusso uniforme e uniforme, sfruttando così appieno la capacità (volume totale del materiale filtrante).
La rigenerazione dell'impianto di addolcimento rappresenta gran parte dei costi operativi totali. Diverse caratteristiche speciali che riducono al minimo il consumo di acqua e sale per la rigenerazione:
- Monitoraggio della qualità dell'acqua di rigenerazione
- Riutilizzo dell'acqua di rigenerazione proveniente dalle varie fasi di rigenerazione nella massima misura possibile
- Impianto progettato per utilizzare esattamente la quantità di sale necessaria indipendentemente dalla temperatura ambiente
Parte dell'acqua addolcita viene utilizzata come acqua di processo nelle lavatrici, nelle lavastoviglie e nelle lavapentole. Il volume rimanente viene elaborato in tre sistemi RO.
Sistema di osmosi inversa a risparmio idrico ed energetico
OUH ha scelto tre sistemi RO del tipo RO-PLUS. Questo tipo è caratterizzato da un elevato recupero fino al 90%. In confronto, la maggior parte degli altri tipi di sistemi RO ha un recupero di circa il 75%.
RO-PLUS è progettato per un recupero più elevato senza compromettere la qualità dell'acqua o l'affidabilità di funzionamento. In teoria può sembrare semplice ottenere un recupero più elevato, ma in pratica può essere problematico se non si dispone della giusta esperienza e know-how. Ogni sistema RO è progettato per prestazioni di 7 m³/h.
L'elevato recupero non si traduce solo in significativi risparmi nel consumo di acqua, ma anche nel consumo di energia. Il consumo di energia per m³ viene ridotto utilizzando una maggiore quantità di acqua in ingresso.
L'acqua demineralizzata viene utilizzata per caldaie a vapore, autoclavi e nei laboratori.
Il risultato
A OUH, ci sono grandi fluttuazioni nel consumo di acqua durante il giorno. Per garantire una portata di produzione ottimale, l'acqua trattata viene stoccata in un serbatoio di accumulo. Ciò riduce notevolmente il consumo di elettricità, acqua e sale.
Per evitare la contaminazione batteriologica, l'acqua del serbatoio tampone viene continuamente riciclata attraverso un sistema UV e un sistema ad osmosi inversa. La disinfezione con luce UV elimina efficacemente tutta la crescita microbiologica nell'acqua distruggendo il DNA dei microrganismi, cioè batteri, virus, alghe e funghi. Le membrane RO rimuovono tutta la materia organica e quindi fungono anche da barriera igienica.
Rispetto al vecchio impianto di trattamento delle acque, il nuovo impianto di trattamento delle acque di OUH ha ottenuto risparmi operativi così ingenti che il periodo di ammortamento è stato di circa un anno.
Diagramma di processo che illustra il principio del trattamento dell'acqua presso l'OUH e gli ospedali in generale
Grundfos ha fornito:
- Unità di addolcimento tipo STFA 30 duplex
- Misurazione online della durezza Testomat
- Attrezzatura per il riutilizzo dell'acqua di controlavaggio
- 3 unità ad osmosi inversa con tecnologia ad alto recupero d'acqua tipo RO-PLUS
- Unità ad osmosi inversa a passaggio singolo tipo B1-1
- Unità di disinfezione UV
Come possiamo aiutarti?
Che tu voglia acquistare un prodotto o semplicemente chiedere il consiglio di un esperto Grundfos, saremo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione per il trattamento dell’acqua! Non esitare a contattarci: siamo qui per assisterti.