FAQ

Pytanie: Ile wodoru można wyprodukować z danej ilości wody?

Odpowiedź:

Woda zbudowana jest z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Ponieważ tlen jest 16 razy cięższy od wodoru, w cząstce wody jest 89% tlenu i 11% wodoru. Oznacza to, że do wyprodukowania 1 kg wodoru potrzebne jest 9 kg wody. W praktyce potrzebne jest 10-13 kg wody z uwagi na sprawność procesu i ewentualne straty wody.

Dodatkowe informacje:

Poznaj skuteczne rozwiązania w uzdatnianiu wody, które usprawniają działanie systemów elektrolizerów

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz dogłębnej analizy procesu uzdatniania wody i wykorzystania wody morskiej w produkcji wodoru, czy jedynie krótkiego przeglądu informacji o znaczeniu uzdatniania wody, nasze opracowania techniczne są dla Ciebie. Zapoznaj się z naszymi materiałami, aby odkryć korzyści płynące z właściwego uzdatniania wody w procesie produkcji wodoru.