FAQ
Pytanie: Z jakiego materiału powinna być wykonana pompa do instalacji wodorowej?
Odpowiedź:
Ponieważ celem jest produkcja ultraczystej wody dla instalacji wodorowej, pompa powinna być wykonana ze stali nierdzewnej, aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia żelazem.
Dodatkowe informacje:
Bez wody nie ma wodoru
Przejście na zieloną energię to nie tylko kwestia produkcji, równie istotne są jej magazynowanie i dystrybucja. Odpowiedzią na to wyzwanie jest produkcja „zielonego wodoru”, w której kluczową rolę odgrywa woda.
Produkcja wodoru wymaga efektywnego transportu i uzdatniania dużych ilości wody. Woda ultraczysta stanowi kluczowy surowiec w procesie wytwarzania „zielonego” wodoru, a dodatkowo pełni istotną rolę jako czynnik chłodzący w procesach pomocniczych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w technologii uzdatniania wody, wspieramy te procesy w sposób niezawodny, zrównoważony i ekonomiczny.