FAQ

Pytanie: Jakie typy mediów można pompować za pomocą pompy głębinowej?

Odpowiedź:

Media czyste, o niskiej gęstości, niewybuchowe, bez cząstek stałych i długich włókien.

Jeżeli ma być tłoczona ciecz o gęstości innej niż woda, należy to uwzględnić przy doborze mocy silnika ze względu na zmianę mocy hydraulicznej.

W przypadku tłoczenia cieczy bardziej agresywnych niż woda pitna należy stosować wykonania specjalne w wykonaniu konstrukcyjnym, takim jak SP N, SP R i SPNE.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.