FAQ

Pytanie: Dlaczego pompa MQ włącza się i wyłącza w zbyt krótkich odstępach czasu?

Odpowiedź:

Przewód ssawny może być nieszczelny lub też w wodzie znajduje się powietrze. Należy sprawdzić, czy w przewodzie ssawnym znajduje się zawór zwrotny i czy działa prawidłowo. Ustawione wartości w zbiorniku membranowym mogą być nieprawidłowo skonfigurowane. Ciśnienie wstępne musi wynosić 1,7 - 1,7 bar. Najbezpieczniej skontaktować się z wyspecjalizowanym instalatorem.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.