Mantenha-se à moda antiga ou GO com um futuro inovador
A gama ALPHA GO: Gestão mais eficiente do tempo
Com a nova gama ALPHA GO pode esquecer-se das deslocações para comissionamento repetidas e do tempo perdido. Duas bombas em vez de uma centena permitem aos instaladores resolverem as tarefas de substituição do circulador na primeira visita ao cliente. O fluxo de trabalho móvel permite reduzir a complexidade e garantir um arranque ideal das bombas.
Com os novos ALPHA1 GO e ALPHA2 GO da Grundfos, pode substituir quase 70% dos circuladores Grundfos integrados e a maioria dos circuladores autónomos. O dimensionamento e a selecção de circuladores ficou muito mais fácil. As novas e inovadoras funcionalidades permitem-lhe fazer uma substituição rápida de uma só vez. E com a Configuração Orientada pode garantir um comissionamento preciso, garantir conforto e reduzir o consumo de energia. GO e familiarize-se com a nova gama ALPHA GO da Grundfos no vídeo.
O futuro é menos bombas e mais benefícios
Substituição rápida com apenas duas bombas na sua carrinha
O design da nova gama ALPHA GO permite solucionar intervenção apenas com duas bombas na sua carrinha. Com a ALPHA2 GO 25-75 180 e a ALPHA1 GO 25-80 180 e um adaptador de sinal FCI, poderá substituir quase 70% dos circuladores integrados Grundfos e a maioria dos circuladores autónomos.
A ALPHA1 GO 25-80 180 é compatível com a maioria dos circuladores UPS integrados e a ALPHA2 GO 25-75 180 é compatível com a maioria dos circuladores UPM3 e UPM4, bem como com a maioria dos circuladores autónomos. Isto garante a substituição rápida e fácil de circuladores , novos e antigos.
Explore a nossa gama de produtos
O Grundfos ALPHA1 GO e o ALPHA2 GO incluem novas funcionalidades inovadoras que irão otimizar imenso o seu fluxo de trabalho.
Grundfos ALPHA1 GO
Saiba mais sobre o Grundfos ALPHA1 GO - uma bomba de circulação de alta qualidade com funcionalidades que garantem o máximo desempenho. O ALPHA1 GO é adequado para substituição de bombas UPS integradas e bombas de circulação autónomas. Está equipada com uma grande variedade de características novas e melhoradas, tal como:
Compatibilidade de substituição integrada e autónoma
Purga automática
Proteção contra funcionamento em seco
Elevado binário de arranque
Grundfos ALPHA2 GO
Conheça o Grundfos ALPHA2 GO - a seleção premium, que oferece alto desempenho e projetado para enfrentar qualquer situação. O ALPHA2 GO é feito para substituir bombas circuladoras UPM3 e UPM4, independentes e integradas. Além das características da ALPHA1 GO, a ALPHA2 GO está equipada com:
Configuração orientada
Registo de alarmes & de aviso
Ventilação de & deteção de ar
Equilíbrio hidráulico
AUTOADAPT melhorado
Explore a gama ALPHA GO
Descarregue a brochura da gama ALPHA GO para ter toda a informação necessária à sua disposição
Grundfos GO
Com a aplicação Grundfos GO para bombas circuladoras, será guiado através do processo de substituição e comissionamento. O «Substituição bomba circuladora» e o Grundfos Guided Setup tornam o seu fluxo de trabalho movido a dispositivos móveis e ainda mais profissional.
Torne-se um especialista com o nosso curso gratuito Ecademy
Os nossos 7 módulos online são fáceis de seguir e irão prepará-lo para utilizar a nova gama de bombas no seu trabalho diário. Aprenda tudo sobre as funcionalidades inovadoras da Gama Grundfos ALPHA GO e da aplicação Grundfos GO.
Certifique-se de que não perde nenhuma notícia sobre a gama ALPHA GO.
Como podemos ajudar?
Quer pretenda adquirir um produto ou simplesmente procurar aconselhamento de um especialista da Grundfos, teremos todo o gosto em ajudá-lo a tirar o máximo partido da sua solução de bombeamento! Não hesite em entrar em contacto connosco caso precise de assistência.