Quédate con el pasado u opta por un futuro que cambie las reglas del juego
La nueva gama ALPHA GO: Un cambio radical que ahorra tiempo
Deja en el pasado las devoluciones de llamadas y la pérdida de tiempo con la nueva gama ALPHA GO. Dos bombas en lugar de cien permiten a los instaladores realizar las tareas de sustitución del circulador en la primera visita al cliente. El flujo de trabajo a través del móvil reduce la complejidad y garantiza una puesta en marcha óptima de la bomba.
Con las nuevas Grundfos ALPHA1 GO y ALPHA2 GO, puedes sustituir casi el 70% de las bombas circuladoras integradas de Grundfos y la mayoría de las bombas independientes. El tamaño y la selección de la bomba circuladora ahora son mucho más fáciles. Las nuevas e innovadoras funciones te permiten realizar un reemplazo rápido de una sola vez. Y con la configuración guiada, puedes asegurar una puesta en marcha precisa, garantizar la comodidad y reducir el consumo de energía. Familiarízate con la nueva gama ALPHA GO de Grundfos en el vídeo.
El futuro es menos bombas y más beneficios
Sustitución rápida con solo dos bombas en tu furgoneta
El diseño de la nueva gama ALPHA GO permite llevar solo dos bombas en la furgoneta. Con los modelos ALPHA2 GO 25-75 180 y ALPHA1 GO 25-80 180 y un adaptador de señal FCI, podrás sustituir casi el 70 % de las bombas circuladoras integradas de Grundfos y la mayoría de las bombas circuladoras independientes.
ALPHA1 GO 25-80 180 es compatible con la mayoría de las bombas circuladoras UPS integradas, y ALPHA2 GO 25-75 180 es compatible con la mayoría de las bombas circuladoras UPM3 y UPM4, así como con la mayoría de las bombas circuladoras independientes. Esto garantiza una sustitución rápida y sin esfuerzo de las bombas circuladoras existentes, tanto nuevas como antiguas.
Explora nuestra gama de productos
Grundfos ALPHA1 GO y ALPHA2 GO incorporan nuevas e innovadoras características que te permitirán optimizar enormemente tu flujo de trabajo.
Grundfos ALPHA1 GO
Conoce la Grundfos ALPHA1 GO: una bomba circuladora de alta calidad con características que garantizan el máximo rendimiento. La bomba ALPHA1 GO es adecuada para la sustitución de bombas UPS integradas y bombas circuladoras independientes. Viene con una gran selección de características nuevas y mejoradas, como:
Compatibilidad de sustitución integrada e independientes
Función autopurgante.
Protección contra marcha en seco
Arranque robusto
Grundfos ALPHA2 GO
Conoce la gama ALPHA2 GO de Grundfos, la selección de gama alta que ofrece un alto rendimiento y características diseñadas para hacer frente a cualquier situación. La bomba ALPHA2 GO está diseñada para la sustitución de bombas circuladoras UPM3 y UPM4 independientes e integradas. Además de las características del ALPHA1 GO, el ALPHA2 GO también viene con:
Configuración guiada
Aviso & alarma
Detección de aire & y ventilación
Equilibrado
AUTOADAPT mejorado
Descubre la gama ALPHA GO
Descarga el folleto de la gama ALPHA GO para tener a mano toda la información que necesitas
Grundfos GO
Con la aplicación Grundfos GO para bombas circuladoras, se te guiará a través del proceso de sustitución y puesta en marcha. «Reemplazar bomba circuladora» y la Configuración Guiada de Grundfos hacen que tu flujo de trabajo sea a través de dispositivos móviles y aún más profesional.
Conviértete en un experto con nuestro curso gratuito Ecademy
Nuestros 7 módulos online son fáciles de seguir y te prepararán para utilizar la nueva gama de bombas en tu trabajo diario. Obtén toda la información sobre las revolucionarias funciones de la gama ALPHA GO de Grundfos y la aplicación Grundfos GO.
Make sure not to miss out on any news about the ALPHA GO range.
¿Cómo podemos ayudarte?
Tanto si estás interesado en comprar un producto como si solo buscas el consejo de un experto de Grundfos, estaremos encantados de ayudarte a sacar el máximo partido de tu solución de bombeo. No dudes en ponerte en contacto si necesitas asistencia.